This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:是否计划添加100Base-FX?

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83620, DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/722008/msp432e401y-any-plans-to-add-100base-fx

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:DP83620DP83822IF

您好!

是否计划扩展支持 100Base-FX 的以太网 PHY? 该器件很棒、但缺少 FO 支持。 通过其他支持 FO 的 PHY 添加电隔离可满足项目价格限制。

只是工业应用的提示...

此致

JG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。  在查看此参考设计  时,FX 还需要哪些其他支持?  如果 您要使用 DP83620中所述的实现方案、MSP432E411 BGA 可提供 MII 和 RMII。

    此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    不必再添加支持100Base-FX 的另一个 PHY。 首先、集成的 PHY 吸引了我。 但片上 PHY 缺少光纤支持。 如果使用额外的 PHY (无论是 DP83620还是 DP83822IF)、芯片就会变得太昂贵、这是我的首选。 我之前在另一个设计中为另一个客户调整了两个 PHY。

    我的第二种选择是将 piccolo 与 DP83822IF 配合使用。 但它是 DSP、而不是 ARM。 即使没有 CLA、Piccolo 也应该具有等效的性能。 但占用空间小的 TCP/IP 堆栈会怎么样?

    非常感谢!

    JG

    P.S.:建议 NS/TI 的芯片开发人员再推出一款具有100Base-FX 功能的以太网 PHY 的 MSP432E4 -谢谢;-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  这有助于消除我对器件的一些误解。  再次感谢您的建议、我一定会同意。  

    如果您有时间、您可以 在这里评论或帮助给出一些指导吗?

    谢谢、此致、

    Chris