This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:擦除 msp430G2553上的存储器

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717474/ccs-msp430g2553-erase-memory-on-msp430g2553

器件型号:MSP430G2553

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我正在使用 CCS 对 msp430G2553进行编程。 我不希望 CCS 从内存段中删除数据。 CCS 中是否有调试配置? 否则、我该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照以下步骤调整擦除设置:

    1) 1)转到"Debug Configurations"

    2) 2)选择"Target"选项卡、然后选择"MSP430闪存设置"

    3) 3)现在选择适合您的应用的擦除设置。

    请告诉我这是否有帮助。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    大家好、我试过它。 在我的情况下、我选择"按地址范围"并指定存储器段、但它不起作用我收到以下错误:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否可以粘贴已插入设置(包括指定的存储器范围)的屏幕截图?
    此外、您能否分享您的 ERASE_TEST 程序的功能? 这可能有助于我了解错误消息。

    谢谢、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、由于不活动、我将关闭此主题。
    如果需要、回复它将重新打开线程。

    此致、
    Britta