This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2274:halcogen+CCS ->RS485 ->MSP430

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2274, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717653/msp430f2274-halcogen-ccs---rs485---msp430

器件型号:MSP430F2274
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我正在使用 MSP430F2274控制器、我工作的主要部分是 ADC 即将完成 、我面临着另一个 新的挑战、即以 HALcogen (MCU)的形式生成代码它是我通过 RS485发送数据的主要控制器、 MSP430接收该数据以生成 PWM 信号。

在这里、我对如何启用 UART 有疑问、我搜索并观看了一些与 TI 网站相关的视频。我几乎了解 初始操作包括 步骤文件、但我希望它只能用于 HALCoGen、或者我们只能将硬代码放入 CCS 中。   我希望 UART RS485的一些示例代码能够与 MSP430通信  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请确认我的理解:

    1) 1)您的主 MCU 是 Hercules 微控制器

    2) 2)您正在使用 HALcoGen 为 Hercules MCU 生成代码

    3) 3) Hercules MCU 通过 RS485与 MSP430F2274通信

    4) 4)您正在寻找在 MSP430F2274上实现 UART 设置的示例代码

    我们在 MSP430Ware 中提供了示例代码。 您还可以使用 Resource Explorer ( 在线或 集成到 CCS 中)搜索示例。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mam:
    是的、这是正确的流程。
    谢谢,我将参考这些链接。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Britta Ruelander"]

    您好!

    请确认我的理解:

    1) 1)您的主 MCU 是 Hercules 微控制器

    2) 2)您正在使用 HALcoGen 为 Hercules MCU 生成代码

    3) 3) Hercules MCU 通过 RS485与 MSP430F2274通信

    4) 4)您正在寻找在 MSP430F2274上实现 UART 设置的示例代码

    我们在 MSP430Ware 中提供了示例代码。 您还可以使用 Resource Explorer ( 在线或 集成到 CCS 中)搜索示例。

    此致、

    Britta

    [/报价]

    p3.4和 p3.5 控制器输入(用于收集 RS485数据)

    p2.3和 p2.4 控制器的输出(PWM 参考信号格式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我在这里附上了我的要求的影印件。
    1、这里我知道设置的电压和电流值、基于该值、我将设置占空比。
    2.我不知道如何将 RS485连接到该精确的 GPIO 引脚和 PWM 引脚 P2.3&P2.4的引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    很抱歉,我在此图中提供了错误的数据,概念是正确的,但引脚编号发生了变化。
    我们以 p2.3 (Iref)&p2.4 (Vref)获得 PWF 基准输出。
    我们在 RS485中将数据包转发到微控制器(它保存电压和电流值)
    请,如何执行这些操作,提供流程详细信息
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您看过我们的一些代码示例吗? 它们将为您提供设置 PWM 输出和 UART 的端口和引脚的示例。
    该器件系列用户指南还介绍了正确的设置流程。
    除此之外、您能否指定您在哪里可以看到问题?

    谢谢、此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请注意、由于不活动、我将关闭此主题。
    如果需要、回复它将重新打开线程。

    此致、
    Britta