This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:当进行 EFT &放大器;ESD 测试时、IT#39很容易复位

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F6779, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683727/msp430f6779-it-s-easy-to-reset-when-eft-esd-testing

器件型号:MSP430F6779
主题中讨论的其他器件: SN65LBC184

你好!  

我在三相电表项目中使用 MSP430F6779、它用于工业应用、例如开关室、配电室。

RS485为 SN65LBC184。

当进行4KV EFT 测试、 HBM 8KV ESD 测试、AIR 15KV ESD 测试时 、MSP430F6779 易于复位。 为什么?? 如何  改进?  

我听说 ST 具有强大的抗干扰能力、可以通过 EMC、EFT、ESD、浪涌测试。 P/N 为 STM32F103、 STM32F407、 STM32F7-。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常、可以从系统级别缓解类似问题。 有关如何提高稳健性的更多信息、请参阅以下应用手册。 http://www.ti.com/lit/slaa530
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! JH。
    我将研究您的建议 pdf。 希望它能改善我的问题。