This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:TI 无线适配器套件最大节点编号

Guru**** 2391135 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, LAUNCHXL-CC13-90, LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683356/cc430f5137-ti-wireless-adaptag-kit-maximum-node-number

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件:CC1310LAUNCHXL-CC13-90LAUNCHXL-CC1310

你(们)好

我们希望使用 TI 无线适配器套件。 以下是该套件的链接;

http://www.pervasivedisplays.com/kits/adapTag

我询问了显示制造商、有多少从器件可以连接到单个主机、他们回答说、它与 TI 自己专有的协议有关。 那么、您能告诉我系统中可以发生的最大节点数是多少吗?

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onur、

    我们有关 CC430和 ESL 的软件故事实际上并不存在。 许多年前就有一个项目、它没有维护、编写该代码的 TI 员工也在继续工作。 我建议您考虑使用不同的套件、其中我们的软件更好、更现代。

    无处不在的显示实际上为我们的新 Launchpad 提供了套件

    www.pervasivedisplays.com/.../ext2_kit

    我建议改用它们。

    然后采用 CC1310LP 并插入此 BoosterPack、您就可以开始使用 ESL 解决方案了。

    我建议使用 TI-15.4STACK 软件堆栈、它是一个星形网络、支持 CC1310上多达200个节点和 CC1312LaunchPad 上500多个节点。

    此致、
    /TA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的反馈。
    是否可以将 LAUNCHXL-CC1310用作节点、将 LAUNCHXL-CC13-90用作像接入点这样的控制器?
    是否可以通过基于 TI-15.4STACK 创建我们自己的通信协议来增加节点数?
    谢谢。。。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onur、

    是的、可以混合使用开发套件并增加节点数量、我建议使用 CC1312作为中央节点、因为 TI-STACK 的节点数受中央节点可用 SRAM 数量的限制。 CC1312具有80K 的 RAM、而 CC1310具有20K 的 RAM。 因此、简而言之、我建议中央节点使用 CC1312混合节点系统、终端节点使用 CC1310。

    如果禁用链路层安全性并在应用程序中自行实现所需的安全性,则也可以增加节点数。

    此致、
    /TA