请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432P401R
工具/软件:Code Composer Studio
你好、
我正在制作一个使用 UART 的项目。 我想将引脚3.2和3.3上的 EUSCI_A2用于 UART、因为我无法访问顶部的 EUSCI_A0引脚、因为我正在使用覆盖这些引脚的 BoosterPack。 问题是我尝试通过 UART 向另一个 MSP432发送数据、但即使 TXBUF 显示正在发送数据、它也不会接收任何数据。 我尝试将数据回传到接收器缓冲器、当我这么做时、RXBUF 正在接收正确的数据。 我已经尝试了所有操作、但接收器没有获取任何数据。 如果你能帮助我,我将非常感激。
谢谢、
Luis Valerio