This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430AFE221:连接 MSP430和 iPhone 应用所需的硬件/软件/驱动程序是什么

Guru**** 2794825 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430AFE221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721504/msp430afe221-what-are-the-hardware-sw-drivers-required-to-interface-msp430-and-iphone-application

器件型号:MSP430AFE221
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529

大家好、

您好!

通过 USB 连接连接 MSP430和 iPhone (应用)所需的硬件/软件/驱动程序是什么?

谢谢

Arun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    MSP430AFE221没有 USB 接口、因此您需要将 UART 转换为 USB、然后连接到手机。 请查找此应用手册、其中介绍了如何将 MSP430F5529 (带集成 USB)连接到 Android 手机。 http://www.ti.com/lit/slaa630

    对于 iPhone、还请查看此 e2e 主题: e2e.ti.com/.../624413

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arun:

    我认为最简单的方法是蓝牙智能连接(它只需要额外的蓝牙智能调制解调器)。

    其他方法需要更多的努力(例如 WLAN (WLAN 调制解调器和接入点))和/或需要加入复杂 的 MFi 计划 ...

    此致

    Christoph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、Christoph

    感谢您的回答、

    最初、我们计划使用蓝牙、但最终产品中存在一些限制、因此我们计划使用 USB 接口。

    还有其他想法吗?

    此致、
    Arun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arun:

    您应该考虑的一件事。 Apple iPhone 没有 USB 接口、而是使用其专有的 Lightning 连接器/接口(可能在2019年发生变化)。
    您需要使用 Lightning 连接器/接口执行的所有操作都必须获得 Apple MFi 计划的批准和认证...


    此致
    Christoph
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Christoph 提供的宝贵信息

    此致

    Arun