This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:779-787MHz

Guru**** 2508185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683386/cc430f5137-779-787mhz

器件型号:CC430F5137

尊敬的 TI 团队:

在数据表的71至83页中、TI 提供了315、433、868和915MHz 频率的详细射频数据。

目前、我们的设计是779至787MHz、芯片可以支持这一范围;但 TI 能否提供数据表这一部分中所示的此频带的更详细的射频数据信息?

希望很快收到您的回复。 谢谢!

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    据我所知、我们尚未制定针对该频段进行调优的参考设计、也未在此处进行任何测量。 我希望其性能与868MHz 大致相同、但输出功率可能稍高。

    868MHz 设计可用作起点、但为了获得最佳性能、您很可能应该调整一些组件值。 此外、您还必须评估在此频带中需要遵守的法规、因为您可能需要在给定频率下进行更多滤波才能通过。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    我明白了。 实际上、这个频带是针对中国市场的、所以我认为 TI 有兴趣完成射频数据。

    注意到了 OK。 感谢您的建议。

    此致、
    Gerald