This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:电池电压

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721608/ccs-msp430fr5969-battery-voltage

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好,这是 haribrishna。

这不是 MSP 问题,但我需要回答这个问题...目前我正在做一个项目,我使用了两节 AA 电池...所以我要将数据发送到云...所以我需要发送多长的电池寿命...这里的电池电流不是恒定的 每小时它会在每次(即负载电流变化)时发生变化。。。所以我需要计算电池寿命并发送至 cloud..please 以提供计算电池寿命的公式。此外、MSP 电源也仅由电池供电。。。因此、有人可以帮助我解决这个问题。

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:MSP430FR5969

    工具/软件:Code Composer Studio

    你好,这是 haribrishna。

    这不是 MSP 问题,但我需要回答这个问题...目前我正在做一个项目,我使用了两节 AA 电池...所以我要将数据发送到云...所以我需要发送多长的电池寿命...这里的电池电流不是恒定的 每小时的电池寿命每次都在变化...所以我需要计算电池寿命并发送至 cloud..please 给出一个计算电池寿命的公式...此外、MSP 电源也只能由电池供电...所以有人可以帮助我解决这个问题...

    谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿发布同一问题两次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您没有提供足够的详细信息、则无法获得答案。
    电池容量取决于化学成分、峰值电流、平均电流、温度和电池生产商。
    如果您使用升压/反向转换器、其效率与输入电压的函数关系会影响您的电池寿命。
    没有用于计算电池寿命的通用公式。

    我的建议:从详细的电池数据表开始、而不是专注于最坏情况。