This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:低功耗模式

Guru**** 2555330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721462/ccs-msp430fr5969-low-power-modes

器件型号:MSP430FR5969

工具/软件:Code Composer Studio

你好,这是 haribrishna。

目前我正在使用两节 AA 电池执行一个基于低功耗模式的项目。所以我在项目中使用了 LPM3模式、因为我需要在后台运行 RTC。。在我的所有测试完成后、我的板在 LPM3模式下提供大约120uA 的电流、因为在板上有一些 闪存、电压稳压器和一个 RGB LED 和 GSM 调制解调器(SIM800)等组件。我尝试使用所有位置来获得 LPM 中的低电流。最后我有两个问题  

如何降低工作模式下的电流消耗。当 processing..because 所有外设在该时间运行时、最大电流将达到170mA。

如何在我的项目中将 LPM3模式下的电流消耗降至100uA 以下。

它对我有很大帮助...

谢谢。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Harikrishna、您好!
    回答您的问题、
    1.在工作模式下很难降低电流消耗。 我们通常会使 MCU 尽快以活动模式运行、以降低平均功耗。
    2.在 LPM3模式下、MCU 功耗很低。 因此、您将重点放在降低其他器件的消耗上。 例如、您可以让 LED 兼职工作或降低 GSM 调制解调器的使用频率。 这些只是一些提示。 您可以找出最适合您的应用的方法。

    此致、
    现金 Hao