请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 工具/软件:Code Composer Studio
你好,这是 haribrishna。
目前我正在使用两节 AA 电池执行一个基于低功耗模式的项目。所以我在项目中使用了 LPM3模式、因为我需要在后台运行 RTC。。在我的所有测试完成后、我的板在 LPM3模式下提供大约120uA 的电流、因为在板上有一些 闪存、电压稳压器和一个 RGB LED 和 GSM 调制解调器(SIM800)等组件。我尝试使用所有位置来获得 LPM 中的低电流。最后我有两个问题
如何降低工作模式下的电流消耗。当 processing..because 所有外设在该时间运行时、最大电流将达到170mA。
如何在我的项目中将 LPM3模式下的电流消耗降至100uA 以下。
它对我有很大帮助...
谢谢。。。