This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR59941:MSP430FR59941查询

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR59941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683364/msp430fr59941-msp430fr59941-queries

器件型号:MSP430FR59941

您好、请在以下查询 w.r.t 中帮助我们 MSP430FR59941:

1)     1) BSL I2C 信号 BSLSCL 和 BSLSDA 与48引脚 RGZ 封装上的 TB0.4和 TB0.3进行多路复用。

  1. 如果 TB0OUTH 信号有效,这些 BSL I2C 引脚会发生什么情况? 它们是否还与其他 TB0输出信号一起切换到高阻抗状态?
  2. 如果这些管脚稍后配置为 I2C 从管脚,那么如果 TB0OUTH 置位,这些管脚会怎样呢? 它们是否还与其他 TB0输出信号一起切换到高阻抗状态 ,或者它们仍然作为从 I2C 引脚运行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rahul、

    只有在定时器模式中配置了引脚、引脚才会切换至高阻抗状态。 如果这些引脚配置为 I2C (主器件或从器件)、则它们将不会切换为高阻抗、并将继续用作 I2C。