This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6779:slab034w 表示 msp430f67xx 具有6个 DMA、但数据表仅显示3个 DMA。 哪一项是正确的?

Guru**** 2535100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/721332/msp430f6779-slab034w-says-the-msp430f67xx-has-6-dma-but-data-sheet-says-only-3-which-is-correct

器件型号:MSP430F6779

标题说明一切。 我希望有一个具有6个 DMA 通道的 msp430f67xx。  我每次需要2个以支持 Tx 和 Rx、我需要2个通信端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在这里缺少什么吗? SLAB034 显示3个 DMA 通道、与数据表相匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、在 PDF 的后续修订版中、它更新为3 DMA