This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:具有 MiniSense 100振动传感器的 MSP430连接原理图

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683462/msp430fr5994-msp430-connection-schematic-with-minisense-100-vibration-sensor

器件型号:MSP430FR5994

您好!

我  有一个 MiniSense 100振动传感器、我正尝试将其与 MSP430 Launchpad 连接以跟踪冰箱压缩机的振动。 但是、我不确定是否将其直接连接到我的 Launchpad 会损坏 MSP 板。

当我尝试自己进行研究时、我遇到了不同的建议、例如 这个 和这个    以及 SparkFun 的指南

MSP430具有3.3V 工作电压。 在第三种情况下、该器件直接将引脚馈送到 Arduino (5V)的 ADC 引脚。 对 MSP430执行同样的操作是否会损坏 LaunchPad?

请有人指导我选择原理图。 我想测量传感器输出的模拟电压、然后将其转换为 g  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Priyank、

    我建议按照 SparkFun 指南中的说明使用阻尼电阻器。 您可以在连接到 MSP430之前测量示波器上的电压。 请确保您未超出模拟输入电压范围。 请参阅下面数据表的第5.12.9节。 如果您确实想确定、请使用齐纳二极管来限制电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、
    感谢您的快速回复。 我无法访问振荡器、我也无法理解该传感器可能产生的最大输出电压。 我决定在这里咨询专家的原因。 我将尝试阻尼电阻器。 您已经阅读了一些数据表的第5.12.9节。 请您分享数据表吗? 这是 MCU 用户指南吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我打算添加一个链接。  请参见下面的。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5994.pdf