This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5529:MSPBoot 中的中断

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/718004/ccs-msp430f5529-interrupt-in-mspboot

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件:CC110L

工具/软件:Code Composer Studio

你好
我使用 MSPBoot 进行无线固件更新、我希望当目标进入引导加载程序模式且未接收任何命令时、它会跳转到应用程序。 我尝试了一个计时器中断,当它溢出时,我跳转到应用程序,但它不起作用...
请说明我如何解决此问题?
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您具体指的是什么无线固件? 您能否描述一下它是如何不起作用的?

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    此问题是否已解决? 如果是、请将该主题标记为已回答。 如果很快没有响应、此线程将因不活动而关闭。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nathan
    使用引导加载程序和 CC110L 的无线固件、但我遇到的问题是引导加载程序、如何使中断在此模式下工作? 通常、根据我在 TI 文档中找到的内容、仍然可以在引导加载程序模式下使用中断。 但我的案例却不起作用。
    我可以上传引导加载程序项目、以便您可以根据需要进行查看
    谢谢你