This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:我包含了"arm_math.h"但"未解析的符号 arm_mean_q15"出现错误

Guru**** 2862450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719471/ccs-msp432p401r-i-have-included-the-path-of-arm_math-h-but-unresolved-symbol-arm_mean_q15-errors-occurs

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我使用 "arm_math.h"中引用的 arm_mean_Q15 ()函数、并在"Project"->"Properties->CCS Build->ARM Compiler"->"Include Options"中添加包括"arm_math.h"在内的路径。

我可以在 Project Explorer 中的项目中看到此文件包含路径、当我单击"打开声明"时、我可以转到打开的文件"arm_math.h"并查看此函数、 但有一个错误描述了"未解析的符号 ARM_Mean_Q15、首先在./adctest.obj ADC14_TEST C/C++ Problem 中引用"、有人能告诉我原因吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Melody、
    这听起来像是链接器错误。 您提到过您在 Project 属性中的适当部分下添加了 include 文件、但您没有说您是否在 Project->Properties->CCS Build->ARM Linker->File Search Path 下添加了相关库的路径。 在该窗口中、您可以为.lib 文件的搜索目录以及特定的.lib 文件名添加路径。
    -Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
    在文件串行路径中添加".a"文件后、不会发生此错误。