This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5949:闪存 MSP430FR4133 Launchpad:器件的调试接口已被保护

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR4133, MSP430FR5949

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683208/msp430fr5949-flash-msp430fr4133-launchpad-the-debug-interface-to-the-device-has-been-secured

器件型号:MSP430FR5949
主题中讨论的其他器件:MSP430FR4133

我还遇到了"调试接口安全"问题。 我更改了 MCU、但问题迎刃而解。 然后、在调试过程中、新的 MCU 就出现了这种情况。

此代码可能有问题?

extern uint16_t * ac_infrared buffer_ptr =(uint16_t *) 0xD000;

我认为以前没有这个问题。

我无法通过 MSP Flasher 擦除代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能解释一下您的硬件设置吗? 这是 TI 的定制电路板还是套件?

    是否确定不覆盖器件存储器的签名或密码? 有关这些地址的信息、请参阅第6.4节。
    www.ti.com/.../msp430fr5949.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eddie
    我正在处理我的原型项目。 我使用了几个指针来保存红外信号。 我可能会将该信号保存在程序存储器中、因为我的代码变大了。 是否有任何方法可以将我的 MCU 带回家?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430FR4133可通过用户代码擦除命令通过 SBW/JTAG 邮箱返回出厂状态(批量擦除、解锁)。 MSP430FR4133和 MSP430FR5949可通过 BSL 返回出厂状态(批量擦除、解锁)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。