This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5333:使用 DMA 控制器的 SPI 数据传输

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5335, MSP430F5333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683009/msp430f5333-spi-data-transfer-using-dma-controller

器件型号:MSP430F5333
主题中讨论的其他器件:MSP430F5335

TI 社区的美好早晨!

今天、我将向大家介绍有关 MSP430F5333/MSP430F5335 DMA 控制器的一些信息。

我想使用 DMA 在 以下数据块之间传输相当大的数据块(大约64KB):

->外部 RAM 以及通过 SPI 进行的其他操作

->外部 EEPROM/FLASH 存储器以及通过 SPI 进行更新

-> I/O 端口(8/16位),最多可连接其它外部设备。

有可能吗? 我需要确定这些设置是否可以正常工作。

等待您宝贵的帮助、

此致

路易吉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luigi、

    是的、您可以使用 DMA 模块与 SPI 模块之间传输数据。 有关实现这一点的更多信息、我建议阅读用户指南的 USCI 和 DMA 部分。 此外 、MSP430Ware 中提供了 DMA 示例。 浏览这些内容后、如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、  
    Caleb Overbay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Caleb!
    感谢您的回复。
    我将查看并探究这些示例以及您在帖子中插入的用户指南部分。
    当然、如果我有任何其他问题、我将向您提出。
    此致、

    路易吉