This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F6659:EMI/EMC 易感性、闪存损坏问题

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683327/msp430f6659-emi-emc-susceptibility-flash-corruption-issues

器件型号:MSP430F6659

您好、Britta、

我还想补充一点、除了每5分钟将数据存储到 SPI 存储器中、我们还需要打开/关闭线圈的输出、 对于传动器电机、用于打开/关闭接触器以指示故障、使用来自不同端口的大约10个输出、这是造成 EMI/EMC 考虑的另一个主要原因。 同样、我们以前的应用从未使用过这些器件

此致、

Dhiren  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dhiren、

    为了 "="" post"="" href="e2e.ti.com/.../682778">提高可读性、您能否将此信息作为原始帖子的答案发布? 这样、所有连接的信息都将位于一个位置、以防其他用户有相同的问题或可以回答您的问题。

    请注意、我将关闭此主题并跟踪另一个主题。

    此致、

    Britta