This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP430FR5969:启动程序时出错

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678024/ccs-msp-exp430fr5969-error-when-launching-program

器件型号:MSP-EXP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5969MSPWAREMSP430WARE

工具/软件:Code Composer Studio

在 LaunchPad 上启动程序时遇到问题。 请参阅以下屏幕截图。 我使用的是 CCS 版本7.01  

它以前工作得很好。 但最近、我使用板载 eZ-FET 将程序启动到 PCB 上的另一个 MSP430FR5969目标上。 它的首次工作。 我完全按照第15页" 使用具有不同目标的 eZ-FET 仿真器"中的指令操作、launchpad 和目标之间连接了6线、包括 V+、GND、SBWTDIO (连接到目标的引脚 RST)、SBWTCK (连接到目标的引脚测试)。 EZFET-UARTRXD (连接到目标 TXD)、EZFET-UARTTXD (连接到目标 TXD)。 这是第一次工作。 但是、我甚至无法在 launchpad 的板载 MCU 上启动任何程序!  

我很久以前就丢失了焊盘的微型 USB 电缆、因此我用手机的充电电缆替换了它。 它似乎兼容、因为我在这个问题发生之前成功启动了几次该程序。

如果有任何帮助,将不胜感激。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我需要更正 CCS 的版本。 它是7.1.0.00016版。 感谢你能抽出时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Minh、

    您是否能够解决此问题?

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    还没有。 我正在尝试重新安装 CCS (获得最新版本8.0)并找到新的工作空间。 我正在下载一个示例、以查看它是否正常工作。 有什么建议吗?

    谢谢、
    Minh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Minh、

    您能否包含指向您所查看文档的链接? 另外、在将程序下载到电路板上之前、请尝试断开并重新连接器件电源。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitch、

    本文档是 MSP-EXP 430FR5969用户指南(slau535b)。 是的、我断开并重新连接了设备、但问题仍然存在。 我在 TI 论坛上进行了搜索、 问题似乎是由工作区损坏造成的。  重新安装 CCS V8并选择新的工作区后、我现在受困于编译器、无法编译工程(请参阅下面的屏幕截图)。 我将手动安装 MSPware 3.60.0.10。 但我仍然想知道、与 CCS V8一起安装的最新版本 MSPware 为何与 该版本不兼容、以及为什么我的项目完全需要该版本的 MSPware。 请您向我解释一下。 感谢您的友好支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Minh、

    您是否在除默认路径之外的任何其他路径上安装 CCS?

    我还想让您看看以下内容:
    1.在 CCS 中右键点击您的项目并转至 Properties。
    2.选择右侧的“常规”选项卡,然后单击窗口中间的“产品”选项卡。
    应该有一个"MSP430Ware"选项卡。 您能否将其下拉并告诉我列出了哪些版本?

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mitch:

    非常感谢您的指导。 我发现了为什么我的问题仍然存在。 虽然我已经在"Windows"中添加了 MSP430ware 版本3.60、但没有像您所说的那样在"Products"选项卡中选中它、"Preferences"-"Products"。 解决了我的问题。 我将测试加载程序部分到我的 MCU 中、并让您知道是由于 CCS 还是我的配置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Minh、

    真是个好消息! 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Mitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mitch:

    我对这一延迟答复感到非常抱歉。 今天、我在外面有点忙。 是的、这完全解决了我的问题。 非常感谢您的友好支持。

    祝你度过美好的一天!