请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 工具/软件:Code Composer Studio
ADC_01示例代码读取 A0 (P6.0)、如果读数大于0.5V、则亮起并亮起 LED。 对该简单示例进行哪些修改将执行完全相同的操作、但请改为读取 A12 (P7.0)?
我使用的是'5529 Launchpad。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
ADC_01示例代码读取 A0 (P6.0)、如果读数大于0.5V、则亮起并亮起 LED。 对该简单示例进行哪些修改将执行完全相同的操作、但请改为读取 A12 (P7.0)?
我使用的是'5529 Launchpad。
感谢 Nathan 找到解决方法;下面是我最后得到的代码、它不会进入低功耗模式、它只是延迟、然后查看 A12结果。 抱歉、格式已改编、但它可以满足我的需要!
----------
#include int main (void) { WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;//停止 WDT ADC12CTL0 = ADC12SHT02 + ADC12ON;//采样时间、 ADC12CTL1上的 ADC12 = ADC12SHP;//使用采样计时器 ADC12MCTL0 = ADC12INCH_ADC120 ;//仅限 ADC12C12C12= ADC120;ADC12C12= ADC12C12= ADC12C12= ADC12C12C0;/ ADC12C12C12= ADC12C12= ADC12= ADC12C0;ADC12ENC12C12 // P7.0 ADC 选项选择 P1DIR |= 0x01;// P1.0输出 同时(1) { ADC12CTL0 |= ADC12SC;//开始采样/转换 __DELAY_CYCLS (1000); if (ADC12MEM0 >= 0x7ff)// ADC12MEM = A0 > 0.5AVcc? P1OUT |= BIT0;// P1.0 = 1 else P1OUT &=~BIT0;// P1.0 = 0 }