This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2013:MSP-GANG 错误"无法找到 USB FET"

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2013, MSP430-FLASHER, MSP-GANG, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720880/msp430f2013-msp-gang-error-unable-to-find-usb-fet

器件型号:MSP430F2013
主题中讨论的其他器件: MSP430-FLASHERMSP-GANGMSP-FET

您好!

我正在尝试对 MSP430F2013控制器进行编程。 我使用的是 MSP GANG 生产编程器、而不是使用交互模式进行编程、我决定使用命令提示符。

我已经下载了相同的 MSP Flasher。 每当我输入带有参数的命令时、都会出现" 找不到 USB FET"错误。 我的编程器已注册到 COM7 (使用 USB 连接)。

非常感谢您的支持!

提前感谢!

BR

KK