This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:如何为 MSP430F5529设计 ezFET?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP430F5528, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720861/msp430f5529-how-to-design-ezfet-for-msp430f5529

器件型号:MSP430F5529
主题中讨论的其他器件: MSP430F5528MSP-FET

大家好。

最近、我购买了两个组件。

一个是 595-MSP-TS430PN80USB 、另一个是 595-MSP430F5529IPNR

我想通过 595-MSP-TS430PN80USB 刻录代码 、以设计自己开发的电路板。

但我有一些问题要问、这对我来说是个挑战。因为这是我第一次使用 595-MSP-TS430PN80USB 来设计我开发的板。

不要使用 lanuchpad。因为我相信这种 chelpad 可以让我在很多知识方面有更多的经验。

因此、我在 TI 的 MSP430F5529产品说明书中搜索。

首先,我需要设计一个接口,该接口可以与 MCU 和 PC 通信以编程代码。

但有一个问题是,我想问。

ezFET 是开源的、例如使用 MSP430F5528设计主机 MCU。

首先、我需要将 MSP430F5529更改为 MSP430F5529

我不知道 ezFET.zip 软件包中的代码是16字节(十六进制)文件。十六进制文件意味着所有系列都可以刻录到 MSP430F5 (0/1/2) X 系列?

MSP430F5529采用 LQFP 封装、引脚为80、MSP430F5528为64引脚。

4.Office 未提供 MSP430F5529布局密封。

因为(3)和(4)这意味着我需要为我开发的新布局设计一个新的气密性和新布局。

这是我困惑的.plz 帮助我。

如果办公室可以提供更多示例或布局文件、这可以帮助我实现更多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MSP430F5529器件具有出厂预加载的 USB BSL、因此无需额外的工具即可通过 USB 接口将固件上传到器件中、而 TI BSL 软件在 PC 端将 XT2限制为4/8/12/24。 对于断点调试、可使用基于 MSP430F5528/5529的开源 eZ-FET Lite…… forum.43oh.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我理解正确、您需要设计 eZ-FET 或某种类型的调试器、以便在定制板上对器件进行编程。 您的电路板是否仅在开发过程中或最终终端设备/产品中需要此功能?

    如果仅在开发过程中需要、那么我只需使用 MSP-FET 或 MSP430F5529 LaunchPad 上的 eZ-FET。 我更愿意看到您专注于开发和设计您的电路板、并使用我们提供的调试器、而不是在开始开发电路板之前自行设计这些工具。

    如果您的终端设备/产品中需要此功能、那么我会回应 关于使用 USB BSL 接口对 MSP430器件进行编程的建议。