This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:需要 AES 256的硬件引擎- E401Y 是否最适合?

Guru**** 2584695 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y, SHA-256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719210/msp432e401y-need-hardware-engine-for-aes-256---is-e401y-best-fit

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件: SHA-256

大家好、

我有一位客户的现有产品需要采用 AES 256加密。 看起来 MSP432E401Y 支持 AES 256、因此我想提供更多详细信息并提出几个问题:

他们有一个调制解调器产品、将提供实时视频流数据、不加密但可能是压缩的10/100 BaseT、他们希望将其传递到要加密并向外传输的设备。 他们可以通过以太网将数据直接传递到器件、也可以通过系统中已存在的 OMAP 处理器接收数据、并通过其他数字协议将数据发送到 MCU 进行加密。  

还有其他建议吗? 此外、我们是否有 FIPS PUB 140-2支持?

谢谢、

Brian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、
    我将向您介绍 FIPS 支持声明。 我将直接就您对客户设计的其他问题与您联系。
    -Bob L.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

     MSP432E4目前不支持 FIPS 140-2。 加密元素支持以下规格合规性。

        Algorith/Block    规格
    AES 加密 实现[FIPS-197]中指定的 Rijndael 算法
    DES 加速器

    实现符合 FIPS 46-3标准的单 DES 或三 DES (3DES)算法

     SHA/MD5加速器   SHA-1、SHA-2 (SHA-224和 SHA-256)算法、符合 FIPS 180-3标准。

    -Bob L.