This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSPCAPTDSNCTR:CapTIvate 唤醒 LPM4。

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2633

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720705/ccs-mspcaptdsnctr-captivate-wake-up-lpm4

器件型号:MSPCAPTDSNCTR
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2633

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 MSP CapTIvate 开发。 电路板(msp430fr2633)、用于研究 Capticate 外围设备。 在 文件://C:/ti/CapTIvateDesignCenter_1.60.00.00/CapTIvateDesignCenter/docs/users_guide/html/CapTIvate_Technology_Guide_html/markdown/ch_library.html 中、我发现:"低功耗模式可以是 LPM0至 LPM3。 该函数在所有测量和处理完成后返回。"。 但 在"slas942b.pdf"文档中有"表6-1。 操作模式"、其中解释了 LPM4模式可由 IO 以及 CapTIvate 唤醒。 我在将 LPM3更改为 LPM4的情况下测试了其中一个示例项目、它继续正常工作。  

是网页中的错误还是测试中的错误。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    CapTIvate 可用于有源模式、LPM0、LPM3和 LPM4。 配置低功耗模式有两个方面:在转换期间选择的 LPM 和在转换之间选择的 LPM。 您参考的文档行是指传递给 CAPT_updateSensor()、CAPT_updateSensorWithEMC ()或 CAPT_updateSensorRawCount()函数的 LPM 参数。 这将告诉 MCU 在电容数字转换期间、在 CPU 等待转换完成时、要输入哪个 LPM、以便可以读取结果。 您可以手动将其设置为 LPM4、而不会影响 CapTIvate 功能。 但是、您可能会注意到、在这种情况下、LPM4和 LPM3的功耗没有显著差异、因为 CapTIvate 在转换期间使用的功率可能非常高。 因此、要回答您的问题、文档不是很准确、因为它是有限的。 它未将 LPM4列为受支持、但您可以使用 LPM4。 但是、在转换期间、在 LPM4中运行没有显著的好处。

    如果您尝试针对低功耗优化设计、则需要将 CapTIvate 扫描时间优化为尽可能短、并增加扫描间隔(两次扫描之间的时间)。

    如果您还没有看到它、请在此处查看低功耗设计指南:
    http://www.ti.com/captivateulp

    本文讨论了实现低功耗设计所需的重要优化信息。 如果您的设计中只有几个按钮、则可以将 MCU 配置为进入 LPM4、使 CapTIvate 自主运行、直到检测发生。 这可以节省很多功耗。

    请告诉我们您有哪些问题!

    此致、
    Walter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Walter、
    非常感谢您快速准确地回答问题!
    此致、
    Peter