This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:用于具有外部旋塞的 UART 的低功耗模式

Guru**** 2560830 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717246/msp430fr2433-low-power-mode-for-uart-with-external-cock-souce

器件型号:MSP430FR2433

对于 MSP430FR2433、UART 的源时钟为内部(SMCLK、MODCLK)或外部(UCLK)。

Q1: 如果  UART 的功能时钟来自内部(SMCLK、MODCLK)、则只有在工作模式或 LPM0模式下、UART 才能接收/发送来自外部器件的数据。

      UART 是否从外部(UCLK)获取其功能时钟?

      UART 还可以从 LPM 3和 LPM4中的外部器件接收/发送日期 ?

Q2:在哪里可以找到有关 UCLK 规格的信息?

      UCLK 的限制仅为"Max=16MHz"和"Duty cycle = 50%±10%"?

      是否可以向 UCLK 输入任何频率的时钟?

此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hata、您好!

    我对您的问题有一些看法。

    问题1:

    我想 、为了判断该模块是否处于活动状态、只需知道该模块是否具有电源时钟(如果需要)。 查看此表:

    FR2433中没有 LPM2。

    因此不包含 LPM3.5和 LPM4.5、因为没有电源。

    如果使用 SMCLK、则包括激活模式和 LPM0。

    如果使用 MODCLK、那么激活模式和 LPM0、3、4 可用、这是因为 MODCLK 是一个单模块并且不受低功耗模式的影响。

    如果使用 UCLK、 那么激活模式和 LPM0、3、4 可用。

    此方法也可用于其他模块、以确定此模块是否可以在特定模式下工作。

    问题2:

    是的。 但您需要使 UCLK 适合您的波特率。

    B.R.

    龙宇芳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Longyu、

    所有点都变得足够清晰。
    非常感谢!

    此致、
    哈塔。