This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-BATPAKMKII:大容量(6000mAh)锂聚合物电池的锥形电流设置。

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, BOOSTXL-BATPAKMKII

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680755/boostxl-batpakmkii-taper-current-setting-for-larger-capacity-6000mah-lipo-cell

器件型号:BOOSTXL-BATPAKMKII
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994

我正在使用 MSP430FR5994 Launchpad 和 Boostxl_BatpakMkII 模块开发应用。

我的问题是使用容量更大的6000mAH 锂聚合物电池、因为提供的电池和示例软件与1200mAh 锂聚合物电池相关。

如果我使用 PC USB 端口进行充电, 我仍将被限制在 USB 端口的电流容量(500mA),那么如果使用容量更大的电池,我是否可以保留所有默认硬件组件(与充电限制/充电电流相关)?

除了充电时间更长之外、以低于0.1C 的速率为锂聚合物电池充电是否存在任何问题?

电量监测计 IC 的固件设置如何?

BoostXL-BatpakMKII 的示例代码包含文件 HAL_BQ27441.h、该文件定义了电量监测计芯片的电池参数要求。

e2e.ti.com/.../HAL_5F00_BQ27441.h

这些值与 设计容量(1200mAh)、终止电压(3200mV)和锥形电流(115mA)有关。

我可以将设计容量更改为6000mAH、并将终止电压保留为3200mV、但锥形电流如何?

我找不到任何确定规格来确定 我要使用的6000mAH 电池应该将其设置为什么。

是否有人可以就此参数提供反馈?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    大多数锂化学电池的终止电压为4.2V 而非3.2V。 锥形电流通常在电池数据表中指定、但如果不指定、快速充电电流的10%通常有效。 如果您的输入电源具有有限的输出电流、则应将充电器的输入电流限制设置为不高于该值。 即使您不这么做、大多数充电器都具有 VINDPM 功能、可监控输入电压并确保充电器不会拉过多电流导致电源崩溃。 只要您将充电器的安全计时器设置得足够长(或作为最后的禁用方法)、那么延长充电时间就不会成为问题。 否则、安全计时器将在电池充满电之前停止充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Jeff。
    我将设置更高的充电电流、并通过各种输出 USB 端口确认运行情况。 我不知道 VINDPM 功能如何根据降低的输入电压特性来限制电流。 很酷。

    在 TI 提供的 include 文件 HAL_BQ27441.h 中、CONF_TERMINATE_VOLTAGE 参数定义为3200mV。
    文档中不清楚它所指的是什么、并且似乎不会影响 BOOSTXL-BATPAKMKII 模块中充电器的任何特性。 我认为它可能是指用于禁用5V 和3.3V 稳压器以防止过度放电的低镂空电压。

    再次感谢。

    Tom