Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, BOOSTXL-BATPAKMKII
主题中讨论的其他器件:MSP430FR5994、
我正在使用 MSP430FR5994 Launchpad 和 Boostxl_BatpakMkII 模块开发应用。
我的问题是使用容量更大的6000mAH 锂聚合物电池、因为提供的电池和示例软件与1200mAh 锂聚合物电池相关。
如果我使用 PC USB 端口进行充电, 我仍将被限制在 USB 端口的电流容量(500mA),那么如果使用容量更大的电池,我是否可以保留所有默认硬件组件(与充电限制/充电电流相关)?
除了充电时间更长之外、以低于0.1C 的速率为锂聚合物电池充电是否存在任何问题?
电量监测计 IC 的固件设置如何?
BoostXL-BatpakMKII 的示例代码包含文件 HAL_BQ27441.h、该文件定义了电量监测计芯片的电池参数要求。
e2e.ti.com/.../HAL_5F00_BQ27441.h
这些值与 设计容量(1200mAh)、终止电压(3200mV)和锥形电流(115mA)有关。
我可以将设计容量更改为6000mAH、并将终止电压保留为3200mV、但锥形电流如何?
我找不到任何确定规格来确定 我要使用的6000mAH 电池应该将其设置为什么。
是否有人可以就此参数提供反馈?