This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F4794:MSP430F4794热参数

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F4794

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/678641/msp430f4794-msp430f4794-thermal-parameter

器件型号:MSP430F4794

尊敬的 Sirs:

我能否获得 MSP430F4794热参数、例如 RθJA  RθJC μ m 等。 我们在数据表中没有选中此参数、因此我们要求器件能够在45°C 或更高温度下工作、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件的额定工作温度范围为-40°C 至85°C

    请查看数据表第24页的建议运行条件表、参数:自然通风运行温度范围。 http://www.ti.com/lit/slas545

    此致、

    Andre

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还有其他问题吗? 如果不是、请在上面的帖子中选择"已解决"、以便可以关闭此主题。
    非常感谢!

    此致、
    Andre
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您可以继续使用您的应用程序、因为您不再回复、所以我将关闭此帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请随时再次进行评论、它将重新打开主题帖。

    此致、
    Andre