This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5959:ADC 输入阻抗/最大 ADC 输入电流

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5959

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/682321/msp430fr5959-adc-input-impedance-max-adc-input-current

器件型号:MSP430FR5959

大家好、

 

在客户提出要求后、我很难在 MSP430FR5959上找到 ADC 的输入阻抗。 我能找到的唯一提示是电气规格、ADC 时序参数、第45页:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr5959.pdf

 

T-sample 表示 Ri = 4K。 这是 ADC 串联输入电阻吗?

 

他们希望确认最大 ADC 输入电流?

 

提前感谢、

比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    根据数据表中的表格、突出显示的值表示 ADC 多路复用器在整个温度和电压范围内的输入阻抗范围。

    这意味着没有固定的电阻值。 它将随温度和电压的变化而变化。  您的客户在计算其功率预算时必须考虑此范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不是输入电阻、即多路复用器的串联电阻。 ADC 的导通电阻远高于此值!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:

    我的客户也推回要求仔细检查这个答案。

    另外、询问同一表中显示的10/15pF CI、该电容是采样/保持电容还是输入的总电容?

    感谢您的帮助确认、
    比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Keith 非常好!

    然而、制造中测试的是多路复用器的输入电阻和电容、情况确实如此。  ADC 输入不是、因此数据表中没有规格。

    我假设您的客户对输入电阻感兴趣、因为他们希望确定正确的采样保持周期。

    SLAA624A 所述、它是多路复用器通道的输入电阻和电容、以及驱动该引脚的源阻抗、用于确定适当的采样保持时间。  器件 的用户指南、ADC 章节、34.2.6.3中也有相关信息。

    如果他们出于其他原因需要输入电阻、请告诉我。  我想知道原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    他还可能具有相对较高的源电阻、并希望知道压降是多少。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "他们希望确认最大 ADC 输入电流"

    问题是 ADC 具有复杂且指定的输入特性较松散。


    根据我的经验、SH 电容器在采样周期开始时预充电至1/2 ADC 基准电压。
    因此、任何输入电流都是输入电压、采样频率和泄漏电流的函数。

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    我曾与我们的 MSP430 ADC 设计人员之一交谈。 他解释说、在"采样"阶段、ADC 输入未连接到多路复用器的输入阻抗或外部电压源。 在"保持"阶段、该输入网络断开、然后 ADC 输入连接保持电容器和相关电路。 因此、施加到模拟引脚上的任何电压源都不会直接连接到 ADC 的输入端、也不会受到 ADC 输入端的影响、而是仅连接到多路复用器和输入保持电路。

    希望这能满足您的客户需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Dennis 的帮助、并对设计进行了仔细检查。

    我很感激!

    比利