This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430F5438A:采用 MSP430F5438A 的 MAX30100脉动式血氧计

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438A, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/683047/ccs-msp430f5438a-pulse-oximeter-with-max30100-using-msp430f5438a

器件型号:MSP430F5438A
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

有人能帮我处理 MAX30100传感器的脉搏血氧计的源代码(I2C 通信)吗? 以下是数据表:

https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX30100.pdf 

我使用的是 MSP430F5438A。  

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Rowshon:

    在此论坛上、我们是 MSP430系列微控制器的专家。 我可以提供示例来说明如何在 MSP430上使用 I2C 通信、但我在 MAX30100方面的专业知识非常有限。 我建议查看 MSP430F5529的以下示例:
    dev.ti.com/.../

    我知道该示例不适用于您正在使用的器件、但您应该能够对 MSP430F5438A 进行一些微小调整来重新使用代码。 此示例展示了如何将 MSP430设置为 I2C 主设备并发送/接收3条不同的消息。

    此致、
    Caleb Overbay