This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430i2040:使用 MSP430i2040并通过 CT 连接负载的三相能量计的硬件连接图或原理图

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2040, TIDM-TWOPHASEMETER-I2040, MSP430F6779A, MSP-EM-DESIGN-CENTER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/720250/msp430i2040-hardware-connection-diagram-or-schematic-for-3-phase-energy-meter-using-msp430i2040-with-load-connected-via-ct

器件型号:MSP430I2040
主题中讨论的其他器件: TIDM-TWOPHASEMETER-I2040、 MSP430F6779A、 MSP-EM-DESIGN-CENTER

您好、先生、

     我需要您的帮助来获得使用 msp430i2040控制器的三相能量计的硬件连接图、并将 CT 用于电流通道。  此处、我们需要专门用于三相能量计中 CT 的连接  

此致、

扭结

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kinjal、

    感谢您发帖。 我从您的论坛活动中看到您一直在询问有关 MSP430F6779A 以及现在有关 MSP430i2040的问题、我很高兴看到您对我们具有集成 Σ-Δ ADC 的 MSP430器件感兴趣。 对于三相能量计、我不建议使用 MSP430i2040。 为什么? 嗯、它只有四个 SD ADC 通道、这意味着它只能支持高达两相的配置。 一个电压通道和一个电流通道组成一个相位。 现在、如果您有一个公共电压输入并且想要测量三个电流通道、MSP430i2040也可以处理这个配置。 我们提供了低成本单相/两相隔离式电量测量参考设计(TIDM-TWOPHASEMETER-I2040)、该设计使用 MSP430i2040展示了这两种配置。

    另一种方法是将三个 MSP430i2040器件用于三个相位。 否则、我们建议将 MSP430F6779A 用于三相配置、因为它具有七个 SD ADC 通道。

    您是否听说过我们面向 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(EMDC)(MSP-EM-DESIGN-CENTER)、该中心可以加快您的设计和开发速度? EMDC 具有易于使用的 GUI 和示例项目、可让用户根据自己的设计快速进行更改、生成代码、校准系统以及查看由运行电能测量软件库的 MSP430测量的结果。 您可以通过以下主题和链接了解有关 EMDC 的更多信息。

    [常见问题解答] MSP-EM-DESIGN-CENTER:推出适用于 MSP430 MCU 的全新电能测量设计中心(EMDC)和软件库!

    立即开始您的开发!

    适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心

    电能测量技术指南