This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2433:LDC1000的驱动程序- SPI 接口

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/682661/msp430fr2433-driver-for-ldc1000---spi-interface

器件型号:MSP430FR2433
主题中讨论的其他器件: MSP430WARE

您好!

我正在尝试将 ldc1000与我的 msp430fr2433 launchpad 连接。

我找到了指南中提供的适用于 msp430g2xx3的版本、如何 使它们适用于我的 LaunchPad?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enrico、

    主要区别在于 MSP430FR2433上的 SPI 端口与 MSPG2xx3上的 SPI 端口不同、因此您必须卷起套筒并修改某些特定于 SPI 寄存器的代码以与 FR2433配合使用。  MSP430Ware 中有大量用于 FR2433的 SPI 寄存器示例。  如果您已安装 CCS、则可以通过 CCS 的 Resource Explorer 访问这些示例、或 直接下载 MSP430Ware 并查看"Examples"文件夹。

    应用报告 snaa213中描述了需要为您的特定应用更改的任何其他内容