This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5994:使用 LEA 进行时间频率分析、从而使用 PIR 传感器检测火灾

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5994, TIDA-01069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680527/msp430fr5994-using-lea-for-time-frequency-analysis-to-detect-a-fire-using-pir-sensors

器件型号:MSP430FR5994
主题中讨论的其他器件: TIDA-01069

支持、

您在以下博客文章中提到了在 LEA 上批量处理 PIR 的能力。   https://e2e.ti.com/blogs_/b/industrial_strength/archive/2017/08/17/designing-with-pir-motion-detectors-part-1?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=fire%20detection

您能告诉我使用 MSP430FR5994的 LEA 是否可以以及如何实现这一点吗?

谢谢、

Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marc、

    感谢您的提问。

    本博客背后的主要思想、尤其是参考设计 TIDA-01069、是对通过 PIR 传感器接收的信号使用连续波长变换(CWT)、以便针对不同类型的运动具有特定的特征。

    在参考设计 TIDA-01069中、CWT 已通过 MATLAB 完成。

    但是、如果要在 MCU 中实现 CWT、则应在频域中对 CWT 进行计算。

    波长变换基本上是信号和波长之间的许多卷积。

    但是、如果您在频域中执行相同的操作、则计算能力将更加高效、因为时域中的卷积只是频域中的乘法。

    如您所述、MSP430FR5994具有 LEA、可帮助您加快 信号处理和 FFT...

    本参考设计展示了如何使用 LEA 并使用 MSP430FR5994实现 FFT。

    http://www.ti.com/tool/TIDM-FILTERING-SIGNALPROCESSING。

    参考设计 TIDA-01069附带一个 GUI、可实时显示数据和 CWT。

    https://dev.ti.com/gallery/view/demos/PIR_Motion/

    谢谢、

    此致、

    Bilal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marc:

    您已经回复了一段时间、因此我认为提供给您的信息很有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dennis、

    我现在很好。 感谢您的详细回答。

    BR
    Marc