请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430F5529 主题中讨论的其他器件: ADS1292R、 ADS1298R
您好!
我尝试将 MSP430F5529与 ADS1292r 连接、并允许使用 ADS1292r EVM 原理图在 MSP430F5529 LaunchPad 和 ADS1292r 定制板之间建立接口。
因此、我下载了 ADS1292r EVM 随附的软件、但所提供的软件在我在 CCS 4.x 中导入工程时弹出大量错误、似乎缺少某些 MSP430特定库。
是否有人可以将我重定向到一个链接、我可以在其中获取 MSP430控制器特定库。我发现没有使用 MSP 软件或任何其他库、 因此、我是否获得旧版本的支持文件、或者是否需要使用 MSP ware 将旧版本的代码移植到新版本?
谢谢、此致
Shrinidhi Hassan