This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5989:将 MSP430与备用晶体振荡器结合使用

Guru**** 2777545 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/682596/ccs-msp430fr5989-using-msp430-with-alternate-crystal-oscillator

器件型号:MSP430FR5989

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我将使用 TCXO、根据振荡器数据表、ı 必须将 clkout 引脚连接到 CPU 上的 XIN 引脚。 XOUT 引脚的情况如何。 我应该接地还是保持开路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    XOUT 引脚通常与 GPIO 共享。
    由于您正在启用"旁路"模式以将外部时钟馈送到 XIN 引脚、因此请将 XOUT 引脚配置为 GPIO 输出引脚并将其驱动为低电平(=0)。 我不会将 XOUT 引脚直接接地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错、只需添加一个内容、在旁路模式下、PSEL 位与 XOUT 无关。 它设置为 GPIO 引脚。 您只需要注意方向位。 如果您将其配置为输入、请注意下拉/上拉电阻器。

    托比亚斯