This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:MSP432过热- MSP 432 IC 芯片

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/682069/msp432p401r-msp432-over-heating--msp-432-ic-chip

器件型号:MSP432P401R

 
 
 
MSP 432 Launchpad 正在获得
 
即使将 MSP 432P401R Launchpad 连接到计算机 、但没有任何传感器或组件连接到 I/O 引脚、也会过热。

 我们正在参加 TI IICDC 2017 竞赛、能否在这一由德州仪器资助的 launchpad 进行季末决赛中更换或维修。 现在、我们使用该 LaunchPad 开发原型。

 

谢谢、此致

Uday Kumar  

TI IICDC 2017 -TEAM 128210

udaykumar2495@gmail.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uday、
    您是否有 TI 的 IICDC 竞争对手联系人可以帮助您更换部件?
    ~Dung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    同时检查所有连接和接口、确保芯片不会过应力、否则可能会再次发生。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Uday:我们的 TI 大学联系人将与您联系、以了解此问题。 同时、值得根据 Keith 的建议仔细检查常见问题。
    ~Dung