This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2310:关于 VOL MAX

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2310
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/682563/msp430fr2310-about-vol-max

器件型号:MSP430FR2310

你好。

我有疑问。

当 VOL = 0.6V 时、您能告诉我详细情况吗?

我认为 VOL 最大值太高。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keirs、

    以下是 MSP430FR2310数据表中供参考的表格。

    通常、当 GPIO 配置为输出并驱动为低电平(= 0)时、引脚上的电压应为0v。

    不过、情况并非总是如此、具体取决于电压、温度和流经引脚的电流。

    它还可能因器件而异、因此当您考虑 TI 制造数十亿器件时、会有一些预期的可变性。

    该规范真正描述的是任何 GPIO 上可能出现的最大(或最坏情况)低电压。  这意味着、如果您对1000个器件进行采样、您将发现任何 GPIO 引脚上的输出电压介于0v 和0.6V 之间。  这也在工厂进行了测试和筛选。

    通常、当连接到其他逻辑器件 CMOS、TTL 时、这不应该成为问题、因为它们的 VIL (输入低电压阈值)将高于此值并被检测为一个"低电平"输入。

    这是否有助于回答此问题?  如果不是、请详细介绍一下您的应用、或许我可以帮助消除任何疑虑。