This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP430F6736:如何在 I2C 中连接 HDC1080温度和湿度传感器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716920/compiler-msp430f6736-how-to-interface-hdc1080-temperature-and-humidity-sensor-in-i2c

器件型号:MSP430F6736
主题中讨论的其他器件:HDC1080

工具/软件:TI C/C++编译器

如何连接 HDC1080 温度和湿度传感器与所有 I2C、请向我发送任何一个发送示例代码。

一到就有人……

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sribabu、

    我们在 MSP430Ware 中提供了 I2C 主设备和从设备的示例代码

    您可以使用浏览器版本或访问 CCS 中的 Resource Explorer。 在 Resource Explorer 中搜索您的器件-> Software->MSP430Ware->Peripheral Examples->Register Level、请查看 MSP430F673X_USCIB0_I2C_06.c、MSP430F673X_USCIB07.c、MSP430F673X_USCIB0_I2C_10.c 和 MSP430F673X_USCI2C_10.c.11  

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海布列塔
    谢谢支持...
    我无法理解您的 solutions.please、如果有、请向我提供其他解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sribabu、

    您看过这些示例吗?
    您能具体说明哪些内容仍然不清楚吗?

    另请查看系列用户指南中的模块说明。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为我在一段时间内没有收到您的回复、所以我认为您的问题已经解决了。
    请继续验证给定的答案、以帮助可能遇到相同问题的其他用户。

    请注意、我将继续并关闭该线程。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。

    此致、
    Britta