This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:将 CC430F5137添加到 Launchpad

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, ENERGIA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/680978/cc430f5137-add-cc430f5137-to-launchpad

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: Energia

是否有任何方法可以将 CC430f5137添加到 launchpad IDE 中的电路板列表中?
在 Arduino IDE 中、此任务很简单、但我发现自己遇到 launchpad 问题。
欢迎提供任何帮助。

Gustavo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gustavo、

    您说的 LaunchPad IDE 是什么意思? 您是在谈论 Code Composer Studio 还是 Energia? 此外、没有 CC430F5137 LaunchPad。 该器件的 EVM 是 EM430F5137RF900、我不相信该电路板具有 Energia 支持。

    此致、
    Nathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nathan、

    是的、当我说 launchpad 时、我指的是 Energia IDE。可以将正确的问题添加到该控制器(CC430F5137)的"电路板"列表中、添加到 Energia 中吗? 有人做了吗?

    Gustavo。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gustavo、

    您能否确认您正在使用 EM430F5137RF900? 否则、您使用的是什么电路板? 我相信这些电路板中没有 Energia 支持。

    此致、
    Nathan