This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FW425:关于 LC 检测

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FW425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/716068/msp430fw425-regarding-lc-sense

器件型号:MSP430FW425

您好!

我正在使用 MSP430FW425微控制器。 我想使用三个电感 器来感应旋转。 请回答我是否可以让三个电感器在此 IC 上工作  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有4个 Scan IF 输入通道、因此您可以将三个电感器连接到 MSP430FW425。

    《使用 MSP430扫描接口进行旋转检测 应用报告》显示了使用两个传感器实现的情况。 这可能是您的良好起点。

    此致、

    Britta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的建议。 您提到的应用报告包含一个电感器和两个电感器示例代码和解决方案。 我很想知道是否有三个电感器的解决方案、以便我可以轻松地使用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    据我所知、我们仅提供两个电感器的示例。
    但是、这可能有助于向您说明如何从一个电感器调整为两个电感器、以便您了解需要注意的重要事项。

    此致、
    Britta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    因为我在一段时间内没有收到您的回复、所以我认为您的问题已经解决了。
    请继续验证给定的答案、以帮助可能遇到相同问题的其他用户。

    请注意、我将继续并关闭该线程。 如果有必要、回复该主题帖将在某个时间点重新打开。

    此致、
    Britta