This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC430F5123:CC430F5123

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC430F5123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/717372/rtos-cc430f5123-cc430f5123

器件型号:CC430F5123

工具/软件:TI-RTOS

CC430F5123以上的设置适用于 RF 频段433、868或某些频段。

但在韩国、不允许超过射频带宽。 我想将433MHz 频带更改为447mhz。

我怎么能这样做,例如,我是否可以有一个在我国允许的447mhz 的返修电路

以进行数据交换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    www.ti.com/.../cc430f5123.pdf 中的第68页 所示、此芯片覆盖了400MHz 频带中389MHz 至464MHz 的范围。

    www.ti.com/.../slau259e.pdf 中的25.3.3.9中介绍了频率编程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供信息。 我对射频有一些了解。

    我是否可以具有"适用于射频447mhz 接收器模块的典型应用电路 CC430F5123 "。

    我看到了大量射频433、868MHz 信息、包括 "典型应用电路 CC430F51xx"。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于频率差异有限、因此可以将433MHz 应用电路用于447MHz。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将根据您的请求开发 rf447mhz 接收器样片。

    主控制器为 cc430f5123和螺旋天线、可节省资金并实现非常简单的功能。

    我在 TI 的数据表中提供了 cc430f5123的电路图。

    但在现实中、没有 EVM 或 BOM 等的设计会非常复杂

    请提供有关设计 cc430f5123器件和 rf447mhz 天线的更多信息。

    我将添加一个简单的 JPG 文件、用于存储我所需的设备。 这是不可能的。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "这是不可能的"是什么意思?