主题中讨论的其他器件: MSP430F423
您好!
是否有人有软件例程来计算和消除 MSP430i2030 SD24V ADC 的失调电压?
我将它们与 OSR=64、LSBACC=0和 GAIN=2一起使用。 如果我对 ADC 输入引脚短路、偏移电压高达+-0x80h。
此致
Wolfgang
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否有人有软件例程来计算和消除 MSP430i2030 SD24V ADC 的失调电压?
我将它们与 OSR=64、LSBACC=0和 GAIN=2一起使用。 如果我对 ADC 输入引脚短路、偏移电压高达+-0x80h。
此致
Wolfgang
您好 Wolfgang、
感谢您的发帖。 为了消除偏移、在应用任何类型的比例因子之前、只需从 SD24MEMx 中每个通道的 ADC 值中减去偏移(正或负)。
假设为十进制值、则减去偏移量可处理正负 ADC 值的正负偏移量。 请参阅下表中的示例计算。
| ADC 值 | 偏移前 | 偏移 | 偏移后 |
| 最大正数 | +505 |
+5 |
+505 -(+5)=+500 |
| 最大负值 | -495 | +5 | -495 -(+5)=-500 |
| 最大正数 | +490 | -10 | +490 -(-10)=+500 |
| 最大负值 | -510 | -10 | -510 -(-10)=-500 |
如果输出格式为偏移二进制(SD24DF = 0)、则减去偏移将正常。 但是、如果输出格式为二进制补码(SD24DF = 1)、则在减法时需要考虑转换为/转换为二进制补码。 您也可以为每个通道定义不同的偏移量。
我希望这对您有所帮助!
此致、
James
MSP 客户应用
您好 Wolfgang、
作为后续行动,我很高兴地通知您,TI.com 上提供了新电能测量设计中心(EMDC)和软件库的官方软件版本。 其中包括支持的 EVM 的文档和设计中心示例。
此致、
James
MSP 客户应用
您好 Wolfgang、
[引用用户="Wolfgang MEID"] 如果我对 ADC 输入引脚短路、偏移电压高达+-0x80h。[/quot]
如果我误解了您的问题、我很抱歉。 在您的初始帖子中、您提到需要计算和消除失调电压、并且您正在将 ADC 通道输入引脚短接(这是测量 i20xx 器件上失调电压的正确方法)。 遗憾的是、i20xx 器件不会对 ADC 通道进行内部短路、因此必须在外部进行短路。
此致、
James
MSP 客户应用