This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:EVM430-FR6047 -如何启动不处于调试模式的电路板

Guru**** 2579045 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047, MSP430FR6047, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681764/ccs-evm430-fr6047-evm430-fr6047---how-to-start-the-board-not-in-debug-mode

器件型号:EVM430-FR6047
主题中讨论的其他器件: MSP430FR6047UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好、尊敬的热线!

 我们已对 EVM430-FR6047进行了重新焊接、其中 MSP430FR6047对其进行了重新焊接(我们已焊接新的 MSP430 IC、因为原来的 IC 已损坏)。 当然、它内部没有固件。

我已经将 GUI 演示项目导入到 CCS8中、构建完成后、我获得 了 USSLib_GUI_Demo.out (位于文件夹...\USSLib_GUI_Demo\LPM 中)

然后我开始调试会话(该电路板通过 USB 与 PC 相连)。 一切都好-恢复后、我在 GUI 程序屏幕上看到测量结果。

然后、我想重置电路板并在不进行调试的情况下启动它。 它的作用就像程序挂起(红色 LED 闪烁很快,没有测量到任何内容)-请观看视频   。

我假设通过 USB 工作的调试器与不处于调试模式的程序启动顺序之间存在一些冲突。

对于在不进行调试的情况下启动电路板、我们必须执行哪些跳线设置。  

是否可以加载不是 CCS8 (可能是某些 Flasher 程序)中的二进制(.out)?

此致、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anastasia、您好!

    1.感谢您的发帖。 由于安全限制、我无法打开视频链接。 但我仍然可以向您提供一些建议。 下载固件后、只需停止调试器并通过按下电路板上的复位按钮来复位电路板。 然后在 GUI 中连接电路板。 实际上、没有冲突。 因为程序在调试模式下的某个位置运行和停止。

    2.您可以使用 TI UniFlash 编程 器或第三方编程器和调试器工具- FET-Pro430。 TI.com 中提供丰富的软件、硬件、文档和培训资源、您可以轻松地进行搜索。

    UniFlash: https://dev.ti.com/uniflash/#!/

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冬天,你好!

    感谢您的回复。 但我已经尝试停止调试器并重置板(通过重置按钮和拔下 USB 电缆)...当然,我会尝试重复,但我不确定它是否起作用((

    对于下面显示的不同跳线位置(来自硬件 quide)、您能说些什么? 什么位置对我们来说是正确的?

    感谢您提供第二个链接!

    此致、Anastasia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我假设您将板载 ezFET 用于调试器和电源、因此 USB 电源中显示的跳线位置是正确的。 顺便说一下、您是否连接了一对用于测量的换能器?  

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    冬季、我将尝试这个位置。 对于调试、您是对的、我们使用板载调试器。
    我们连接了传感器-在调试模式下一切都正常...问题出在独立模式。

    此致、Anastasia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否提供整个电路板的图片以显示跳线连接?

    BR。
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    或者、您也可以将视频上传到我可以访问的 YouTube。

    BR。
    冬季
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    冬季、这就是电路板在重置 https://youtu.be/ORJaEL-52zQ 后的工作方式

    这是照片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如我在上面回答的那样、POW_SEL 开关应该被设定为中间位置(ezFET)。 请执行该设置并重试。

    此致、

    如果我的帖子有助于解决您的问题、请单击  验证答案    按钮 

    冬季、

    搜索 E2E! 您的问题可能已经得到解答!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    冬季、非常感谢! 很不错!

    此致、Anastasia