This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:适用于 MCU 的 TIDL

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681722/msp432e401y-tidl-for-mcu

器件型号:MSP432E401Y

大家好、

请告诉我是否有适用于 MCU 的 TIDL ( TI 深度学习)不可用。
图1介绍了 TDAx 的 TIDL 开发流程。 www.ti.com/lit/spry314第3页的""一节。

非常感谢您的关注。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi 您好!

    到目前为止、深度学习库仅适用于处理器 SDK。 您正在寻找有关 MCU 的深度学习的具体应用是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    感谢您的回复。
    我了解到目前它仅适用于处理器 SDK。

    我只是想知道用于 MCU 的 TIDL。
    没有特定的应用程序。

    再次感谢你。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hitoshi

    如果没有特定的应用、则很难为 MCU 的 TIDL 提供理由、因为需要为应用框架和软件基础架构进行足够的投资。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!
    这很有道理。
    如果请求特定应用、我将再次询问您。
    谢谢你。
    此致、
    Hitoshi