This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5249:外部电压基准

Guru**** 2519050 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681868/msp430f5249-external-voltage-reference

器件型号:MSP430F5249

可能涉及的人员、

您能否确认 MSP430F5249是否能够使用基准电压发生器为外部外设提供电压?

如果没有、您能否建议能够实现的引脚兼容版本?

期待您的回应。

非常感谢、

Bhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bhav、

    否、因为该器件上的 ADC10_A 模块仅包含一个本地缓冲区。 您将需要一个具有 ADC12_A 模块的器件。 我不确定是否有100%引脚兼容版本可输出基准电压、但您可能会找到最接近 MSP430F53xx 和 MSP430F54xx 器件的版本。 不过、请记住、这只能输出1.5V、2V 和2.5V 的基准电压。

    此致、
    Nathan