This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5244:用于 MSP-FET 的反向通道 UART 和 I2C BSL 硬件连接

Guru**** 2768775 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, MSP430F5244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719904/msp430f5244-backchannel-uart-and-i2c-bsl-hardware-connections-for-msp-fet

器件型号:MSP430F5244
主题中讨论的其他器件:MSP-FET

您好!

我有一个用户想要配置他们的电路板、以便他们可以使用反向通道 UART 和 I2C BSL 以及 MSP-FET 工具。

乍一看、由于 FET 连接器上的引脚12同时用于 UART_TXD 和 I2C_SDA、这些信号似乎是 MSP430F5244互斥的、并且这些信号不在器件的公共引脚上。  但是、第二次查看器件数据表、您可以在此处使用端口4.x 引脚之一、因为这些引脚是端口多路复用的、您可以在两个信号之间的软件中切换。

我在这里想得正确吗?

是否可以连接 MSP430F5244、以便无需电路板跳线即可使用反向通道 UART 和 I2C BSL?

谢谢、此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我需要在这里作一些澄清。 I2C BSL 接口没有反向通道 UART 通信选项。 客户是否创建了定制 BSL 来实现此目的? 或者、您是否在问通信线路是否可以由于不同的模式(BSL 模式/调试模式/应用模式)而进行时间多路复用?

    在 MSP430侧、不应存在共享 I2C 和 UART 的引脚、因为它们是不同的模块。 UART 只出现在 USCIA 模块中、I2C 只出现在 USCIB 模块中。

    如果将 UART 和 I2C 连接到与 I2C 需要外部上拉电阻器可能干扰 UART 通信相同的布线、则会在原理图侧遇到问题。

    另一个问题是、在 MSP-FET 侧、它无法对这两个接口进行多路复用。 它只能设置为一个接口或另一个接口。 您需要一个主机程序来适当地提供该程序(TI 目前未提供)。 我甚至不能确定 MSP-FET 固件是否能有效支持这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jace 和我脱机发言、并将其关闭。

    戴维