This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/MSP432E401Y:CAN TI-RTOS 可用于 MSP432E401Y 上的 CAN 总线工程

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719770/rtos-msp432e401y-can-ti-rtos-be-used-to-can-bus-project-on-msp432e401y

器件型号:MSP432E401Y

工具/软件:TI-RTOS

您好,

我使用 的是 MSP432E401Y 板。 我试图了解如何将 CANX_IRQHandler 与 TI RTOS 配合使用。 但我找不到适用于此类应用的任何标准驱动程序。 是否有人可以告诉您这是否可行,并提供如何实现这一点的示例?

非常感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、
    3Q SDK 版本(OCT)中将提供 CAN 驱动程序的初始版本。
    -Bob L.