This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2000:MSP430FR2000IPW16R 是否可用于 MSP-FET430U20 EVM?

Guru**** 2380750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/681011/msp430fr2000-can-the-msp430fr2000ipw16r-be-used-in-a-msp-fet430u20-evm

器件型号:MSP430FR2000
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430U20

尊敬的团队:

我的客户希望评估 MSP430FR2000IPW16R。

他们是否可以将 MSP-FET430U20评估平台焊接到芯片而不是 MSP430FR2311PW20?

此致、

NIR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR 您好、

    这会有点挑战性。  您的客户可以改为查看 MSP430FR2311 LaunchPad 。  它的价格要便宜得多、并将编程器/调试器内置在 launchpad 中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Dennis。

    此致、

    NIR