This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:3D CAD 模型

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE, MSP-EXP430G2ET, MSP430G2452, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/719451/msp-exp430g2-3d-cad-model

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACEMSP430G2452MSP430G2553

您好!

我知道 MSP-EXP430G2已经停产、但 TI 是否支持3D CAD 模型? 我们公司打算将此产品应用到器件中、但出于机械设计的目的、需要使用模型。  

此致、
Daniel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniels、您好!

    首先在这里进行一些澄清。 MSP-EXP430G2是我们的首款 Launchpad 评估模块、旨在作为评估模块或快速原型设计的一种方法。 正如您指出的那样、这个特定的 LaunchPad 现在被标记为"已停产"、因为它最近更新为 MSP-EXP430G2ET。 此版本的 Launchpad 添加了最新的调试器和 EnergyTrace 电路以及一些其他电路板改进。 总体而言、该电路板的功能与之前的版本不同。 但是、这两种电路板并不用于最终产品或应用、因为它们仅用于评估和原型设计。 我们不提供这些电路板的3D 模型。

    现在、要清楚的是、用于这些 Launchpad 的 MSP430器件绝不会停产或停产。 这些电路板随附的 MSP430G2553和 MSP430G2452现已上市。 CAD 符号和 Step (3D)模型(如果可用)。 这些芯片的产品页面上的"质量和封装"选项卡下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这没有解决我的问题、但感谢您的支持。 考虑到 Arduino 控制器存在竞争、3D CAD 模型将是此系列 TI 微控制器的优势。 ;)

    此致、
    Dāniels μ A